This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:有关 TPS54260的启动充电

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615811/tps54260-boot-charge-about-tps54260

器件型号:TPS54260

下面是 TPS54260的启动充电电路方框图。 如果引导电荷是 LDO、根据 我在 EVM 中测试的结果、引导电荷的输出接近6V。 那么、它是3.5V-60V 输入、6V 输出 LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在轻负载或无负载情况下、当输入电压降低时、引导至接地电压会发生什么情况? 我在5V 输出和5mA 负载下对 EVM 进行了测试、当输入电压高于8.3V 时、自举接地电压保持在6V。 当输入电压<8.2V 时、它会按输入电压的比例降低。 为什么是8.3V、为什么是这样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OOT 充电电路本质上是来自 VIN 的电流源、可为启动电压充电至大约6V。此时、比较器和一些电平转换器会关闭电流源。 在较低的输入电压下、由于引导充电电路上存在一些压降、因此引导电压将小于6V。 在轻负载条件下、您需要了解某种影响。 所有信息均包含在此处:

    www.ti.com/.../slva547