This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:BQ40z60EVM-578、内部 DAC 参考和测试在哪里、注册充电器#39;s VFB?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640516/bq40z60evm-578-bq40z60evm-578-where-is-the-internal-dac-reference-register-for-the-charger-s-vfb

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ40Z60

您好!  

VFB 内部 DAC 基准寄存器在哪里?

数据表未提供电池充电器电压调节(VFB)的内部 DAC 基准-第7.31节、但我在任何 GUI 屏幕中都找不到该基准(??) 或 TRM。

在"高级充电算法"设置期间是否暗示了这一点?

当跳线(J4) 位于2S 电池的3S 位置时、我可以让充电器启动、但我认为它还有更多的功能(??)。

充电器在一段时间后停止充电。。

Tom

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、现在我明白了...

    VFB 的内部 DAC 基准由充电器引擎根据其在充电周期(0.61V 至1.22V)中的位置进行设置。

    研究 TRM 的"高级充电算法"第4章并设置2S 系统的所有寄存器、然后点击"charger_EN"似乎会让事情发生.....

    仍在查找有关设置"LCHG 电流分辨率"的说明。 bqStudio 附带8mA (??)

    EVM/bqStudio 似乎附带1S 充电器电压值、因此我将所需2S 配置的电压加倍。

    希望这对其他人有所帮助。

    t
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的更新!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    此外、我最近在 TI 网页上找到了此文档、其中概述了 bq40z60的充电电压补偿"摘要"、其中介绍了设置并将对其进行研究(THx)。

    www.ti.com/.../slua750.pdf


    但是、除了我将在 NOW (???)中将其保留为8mA 默认值外、任何地方都不会描述 LCHG 电流分辨率。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的澄清!

    LCHG 默认设置为8mA、最大可能值为127mA。

    要确定当前分辨率的值、请使用 TRM www.ti.com/.../sluua04d.pdf 第4.2节中提供的公式

    如果以上答案是您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮、以使具有相同问题的其他人受益。

    此致、
    Bryan Kahler