This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596的欠压锁定

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615770/lm2596-under-voltage-lockout-for-lm2596

器件型号:LM2596
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好!

我正在寻找 LM2596欠压锁定电路。 我需要在10.8V 时关闭转换器、然后在 12.5V+时再次打开

我已经介绍过基于齐纳的电路、它没有任何迟滞、由于齐纳灵敏度和温度设计可能不稳定。

您能否使用 TL431和 OPAMP 比较器来参考任何方案?  最大电压为32V。

-