This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:ESR 的频率范围

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642004/lp5907-frequency-range-for-esr

器件型号:LP5907

大家好、

LP5907数据表建议使用1uF 至10uF 范围内的陶瓷电容、 ESR 范围为 5m Ω 至500m Ω。 基于此、LP5907考虑用于 C 选择的 ESR 的频率范围是多少?

 

下面是 ESR 曲线的示例。

 

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    应使用 ESR 图上的最低点、因此在本例中为~10m Ω。

    -Kyle