This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:输出电压有可能低于0.6V

Guru**** 2353800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615181/tps53355-possibility-of-having-vout-lower-than-0-6v

器件型号:TPS53355

您好!

我的问题是、输出电压可能低于0.6V、

假设我需要大约0.25V 的输出

将芯片内部的 VFB 输入与基准电压(0.6V)进行比较、以调整 PWM、从而使其依次调整输出电压、

假设我选择了外部元件、使其具有1V 输出(例如)。 我在 VFB 处添加了一个电压乘以4的级  

因此、VFB 将为4V。

在这种情况下、直流/直流转换器是否会将 PWM 调整为具有0.25V (1V/4)的输出电压?

我附上了一张图片、以更好地解释该问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然从理论上讲,这是可行的,但我认为这不是一个好主意。

    将任何东西放置在稳压器的反馈环路中都会导致不稳定。

    此外、您可能会遇到输出电压如此低时的最短导通时间问题、具体取决于您的输入电压。

    您可以通过提升底部 FB 电阻器并在该节点上施加电压并进行调节来进行实验

    输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    今天晚些时候或明天我将对此进行介绍、并让您知道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理论上、您可以使用外部误差放大器并对其进行配置、以便当输入等于您尝试实现的任何较低电压时、其输出等于0.6V。 另一种方法是将电流注入 FB 节点。 您可以使用 VFB 和适当电压源之间的电阻器来实现该目的。