This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:使用 BQ24450器件进行电池状态检测

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614838/bq24450-battery-status-detection-using-bq24450-device

器件型号:BQ24450

您好!

我尝试将 BQ24450器件用于12V 紧急指示灯电池充电器。在我的应用中、我必须提供以下状态:

电池充电完成

电池正在充电

电池需要充电。

要提供此状态,CAN IB 使用 STAT1和 STAT2输出状态。

请告诉我。

此外、还想了解12V 电池的典型预充电电流要求。

谢谢-阿鲁穆加姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将对此进行研究。 我会尽快为您解答。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    您可以回答我的问题吗?

    谢谢-阿鲁穆加姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    STAT 引脚只显示不同的充电状态。 它们不显示电池是否正在充电、因为电池始终在充电以保持电池电压、因此无需显示电池何时需要充电或充电完成。 典型的预充电电流为25mA。