This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:关于外部组件

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640408/lm73605-about-the-external-components

器件型号:LM73605

大家好、

 我计算了外部组件值
 在 以下条件下使用数据表上的公式。

  输入电压最小值:10V
  输入电压典型值:12V
  最大输入电压:16V
  输出电压:5V
  输出电流最大值:5A
   Fsw:2.2MHz

 我选择的外部组件如下
 有关 L、Cout、RFBT、RFBB 和 CFF 的信息。
    L=1.2uH (r =0.26、Vin 最大值)
    COUT=44uF (具有低 ESR 的陶瓷电容器)
    RFBT= 100kΩ Ω
RFBB= 25kΩ Ω
    CFF:不使用

 在上述情况下、我有两个关于提高 Cout 的问题
 值(例如、100uF、ESR 极低)、以减少输出电压下冲
 快速大负载瞬态导致的。

Q1)我认为相补角会减小。
      我的理解是否正确?
   
      如果是、可接受多少电容器值?
      是否有指南之类的内容、或者是否有必要
      使用 FRA 评估相补角?

Q2)我认为、尽管相补角会增加
      Cout 值、相补角将通过添加 CFF 来提高
      根据公式18和21计算得出。

      我的理解是否正确?
      

此致、
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我已经根据您的设计参数和组件值运行了 Webench 仿真。 仿真显示了在 Cout 为100uF 且无 CFF 的情况下具有60度的相位裕度。 是的、如果需要更大的相位裕度、CFF 可能会有所帮助。 您还可以通过电路的瞬态性能进行检查。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang-San、

     非常感谢您的快速回复和
     我对我的答复拖延表示歉意。

     通过更改部件的参数、我在重新仿真时遇到了一些问题、
     但我还通过 Webench 仿真检查了相补角。


    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto