This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:【电池平衡】首次平衡失败

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641710/bq76930-cell-balancing-first-balancing-failed

器件型号:BQ76930

您好~~

我的 BQ76930第一次无法打开  单节电池平衡。

我必须保证 我的无源平衡电流 平均值。   

  平衡 命令的周期为500ms。   

(客户端 不接受 1的周期 。我以前使用了1组、但他们不喜欢。  周期1也有这个问题。)

但它在我同时设置 CB1和 CB2时起作用。   其他 相邻电池也可以正常工作。

我发现  每个 CELLBAL1 (0x01)  、  CELLBAL2 (0x02)  都有这个问题。

在  以下单独 的情况下。  将会发生这种 问题

情况 CB1. CB2. CB3. CB4. CB5.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. 在后续单独 的情况中。   将会很好

情况 CB1. CB2. CB3. CB4. CB5.
1
2.

P.S.

Bq76930平衡 周期为246ms



谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    请参阅数据表的7.3.1.1.2: www.ti.com/.../bq76930.pdf

    对于每组连续的五节电池(VC1至 VC5)、当该组中没有平衡电池时、会在50ms 的抽取窗口(寄存器中的全为零)上测量每个电池。 当五个电池(VC1至 VC5)中至少有一个正在平衡时、每个电池在12.5ms 的抽取窗口(寄存器中至少有一个1位)上进行测量。

    您能否在第二幅图像中重复测试、其中将 CB1 = 1和 CB2 = 0的状态翻转为 CB1 = 0和 CB2 = 1、但查看第一幅捕捉。

    请尝试几个序列、其中
    (1)发送10个全为0的命令 CB1 = 0、CB2 = 0、后跟 CB1 = 1和 CB2 = 0
    (2)发送10个全为0的命令 CB1 = 0、CB2 = 0、后跟 CB1 = 0和 CB2 = 1

    您应该在第一个映像中看到相同的"延迟"效应、但分别针对 RCB1和 RCB2。

    当寄存器从全零变为寄存器中至少有一个1位时、当抽取周期从50ms 变为12.5ms 时、器件应显示相同的波形。

    此致、
    Bryan Kahler