This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:如何连接 AGND 和 GND 引脚?

Guru**** 2561800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615679/tps544b20-how-to-connect-agnd-and-gnd-pin

器件型号:TPS544B20

您好!

如何连接 TPS544B20的 AGND 和 GND 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    今天稍后我将对此进行检查、并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从数据表中:
    ' AGNDNS 引脚必须以开尔文连接到 AGND 引脚、并经由一条低噪声、低阻抗路径连接到
    确保精确的电流监控。 必须在内层或底层进行此连接。 它不应分割散热片铜面积。 此连接用作 AGND 和之间的唯一连接
    此器件的 GND。"

    因此、您不需要在 AGND 和 GND 之间进行任何外部连接。 它在内部的 AGNDNS 引脚上生成。