This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196-Q1:TPS61196-Q1电感器高频声音

Guru**** 2606665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639847/tps61196-q1-tps61196-q1-inductor-high-frequency-sound

器件型号:TPS61196-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61196

大家好、

                 TPS61196 12V 的电流使用升压至21V、但当 PWM (500Hz)调节电感器的亮度时、会发出高频声音、如何提高?

还是需要修改电感值? 有不同类型的电感器替代产品、但仍有高频产品、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mars、
    当您听到噪音时、您是否在欺骗驾驶员的同时工作? 例如输出电流、输出电压和开关频率? 您是否查看了电感器电流波形? 它是否稳定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、
    添加另一点。
    高频噪声仅在 PWM 宽度变小时出现、即当亮度变亮时、是否有任何建议? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mars、
    您是否检查了电感器电流? 是否发生了饱和?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、
    电流探头修复、因此无法进行测量。
    但是、我使用电感器 Isat = 1.6A、TPS61196输出仅产生大约0.1A 的噪声、这不是另一个原因? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mars、
    您是否在电感器电流中看到低频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、
    可以调整 PWM = 90Hz、200Hz、500Hz、但当亮度增加(PWM 缩小)时、会听到噪音、有什么建议? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mars、
    当您听到电感器发出的噪声时、必须有电流流流过电感器、在人耳范围内可能会重新出现、即20~20Khz。 由于您的升压开关频率应为几 kHz (我无法从图中分辨电阻值),如果升压正常工作,则电感器电流中不应显示此类频率。 因此、我希望您检查电感器电流、看看电流频率是否与您设计的频率相同。 此外、您还可以检查 MOSFET 的 DS 电压、以确定开关频率是否符合设计。