This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:明显超出输出

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615145/lm3409hv-visibly-surging-output

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

您好!

我在 LM3409HV 工作了几年。

最初、成功的4通道驱动器 PCB 在48V 电压下运行、输出为36V、700A。

此设计与特定的 LED A Lumileds 1205 COB 搭配使用。

最近、我们一直在扩大覆盖范围、以使用更多种类的 COB、这些 COB 需要更高电流的新驱动器。

我设计了一个1.5A 输出、一个2A 输出、用于各种正向电压。

然后、使用 I ADj 引脚和数字电位计来调节输出电流。

在测试过程中、我们注意到输出似乎在较长的衰减下浪涌。

为了对此进行研究、我移除了电路以上拉 EN 引脚并在300Hz 下使用分流 FET PWM 调光。

这是以前报告过的吗?

您是否对导致此问题的原因有任何建议?

我已经尝试了驱动器的各种开关频率、并重新计算了电感器等

如果需要、我可以提供更多信息。

提前感谢您的帮助。

Mike Jeskins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应为700mA、而不是700A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    LM3409的工作原理相当简单。 我想详细了解您看到的内容。 基本上、LM3409会导通 MOSFET、直到达到峰值电流阈值。 这可以通过 iadj 引脚进行调节。 纹波由关断时间和输出电压控制。 除非存在噪声耦合、否则该器件将执行它所说的操作。 它具有迟滞特性、因此无需担心控制环路。

    LM3409在通电后工作正常吗?

    LMM3409的电压源是否可能会下降?

    导致这种情况的上电序列是什么?

    不确定我是否理解"为了对此进行研究、我移除了电路以上拉 EN 引脚并使用300Hz 的分流 FET PWM 调光"。 这是否纠正了问题? 请解释您正在做什么而不是调整 iadj。

    ROFF 是否连接到 LED 堆栈?

    如果您有示波器和电流探头、则可以观察 LED 电流、Iadj 电压、输出电压和输入电压、以了解导致此情况的原因。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您回来。

    看起来电路正常上电并正常工作。

    我看不到任何输入电压下降。

    很抱歉,我不能正确解释自己的背面。

    我们添加了一个大输出电容器、以在淡入淡出的底部平滑进行一些逐步调光。

    我们还在 iadj 引脚上使用了数字电位计、并将 PWM 输入耦合到分流 FET 和 EN 引脚。

    此时、这似乎为我们提供了最佳的调光响应。

    我当前使用的电路将 EN 引脚上拉为高电平、因此输出始终开启、然后通过 MOSFET 将 htis 分流到接地端。

    这样做是为了消除问题的任何其他潜在原因。

    我们看到的问题是、当我们在较长的时间(通常为20秒)内衰减时、光输出似乎会停止片刻。

    我们无法通过查看示波器上的输出电流或电压来查看它。 这只是我们可以看到的一个微妙的东西。

    我真的只是想看看这是否是任何人以前报告过的内容?

    实际上、我们的市场是影院照明、因此从0-100%的平滑 LED 调光至关重要。

    我们已经使用此芯片多年了。 您是否有任何可能是改进的新产品?

    谢谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    最好查看波形以查看正在发生的情况。 "我们看到的问题是、当我们在较长的时间内(通常为20秒)衰减时、光输出似乎会停止片刻。" 如果这意味着光看起来不会立即变暗、则可能是因为眼睛能够感知光、而不是线性的、而是对数形式的。 此外、LM3409 DIMS 在 DIM 范围的底部不是线性的、因为它控制峰值电流。 这实际上是一个加分项、因为它会在非常低的光照水平下减慢光速率、但会以非线性方式进行。 使用 PWM 调光时、它可以是相当线性的。

    我想我想知道"停止的方法"是什么意思、即调光延迟。

    同样、查看波形将向您显示正在发生的情况。 LM3409的工作原理非常直观。 关断时间(如果通过电阻器连接到 LED 堆栈)控制峰间纹波。 Iadj 控制 LM3409关断的位置(在这里它调节峰值电流)。 如果峰间纹波低于 LED 平均电流的2倍、LED 电流将变得不连续(wjhere 调光变为非线性)。 它应该按照您的要求工作、只需弄清楚正在发生的情况。

    此致、