This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:设计故障排除

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615575/bq25606-design-troubleshooting

器件型号:BQ25606

您好!

我已经为 BQ25606进行了原型设计、但我的电路似乎无法正常工作。 当通过我的实验室工作台电源提供5V 电压时、电流消耗在20mA 至70mA 之间波动。 STAT LED 指示灯具有看似随机的行为,有时会持续8至9秒,有时会快速闪烁。 PG 指示灯始终保持熄灭状态。 当电池电压为3.45V 时、系统输出电压稳定为3.60V。 当我从电路中取出电池时、STAT LED 以预期的恒定1Hz 闪烁、PG LED 保持熄灭状态。

下面是我的原理图:  

提前非常感谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    您能否用示波器来了解 VBUS 电压、BAT 电压、REGN 电压和 SYS 电压?  

    您还能向我介绍一下您的测试条件(即电源电流限制、电池电源类型和配置等)。

    这样、我们就可以调查可能发生的情况。  

    仅对于启动器而言、当 STAT 快速连续闪烁时、这通常意味着电池不存在或未连接到 GND/BAT、因此充电器将在充电和放电运行模式之间运行。 我只想确保您的电池连接和电池电源良好。  

    此致、

    Joel H