Other Parts Discussed in Thread: TPS61158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61158 主题中讨论的其他器件:TPS61169、
大家好、
您能否 提出一个具有 更高 效率的器件(TPS61158和 TPS61168)的建议。
客户 要求:
-输入电压(锂离子电池):3、0V 至最大值 4.2V
9 WLED 串联(25V/10mA、 最大 27、5V)
谢谢
Martin