This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:工作不正确

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615680/emb1428q-not-work-correct

器件型号:EMB1428Q

 我们被称为“TIDM-TMS570BMS”来进行设计。 (但在 EMB1428Q 上 、PIN48为空、在 EMB1499上 不使用 CELLPLUS。)

 

EMB1428:

       问题1:

有三个板。 其中两个引脚上的引脚源极和引脚栅极均为输出零。 如果从处理器发送0x20、则反馈为0xA2。

       :2 μ s

另一个板不稳定。 引脚源极和引脚栅极具有输出、但它们都是17V、并且引脚源极和引脚栅极之间没有压降(理想12V)。

故障代码显示1110、1000或1001。  同时、每次发送命令 FAULT_INT 都将为高电压、指示错误。

-       已确认:

SPI 通信正确。  

 

2. EMB1499:

       问题1:

DONE 和 DIR_RT 是正确的。 栅极引脚上无开关信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您是说、您继续制作自己的原理图/电路板、还是要使用 EVM 设置演示?

    如果未连接引脚48 (VSTACK)、则电荷泵应该没有输入、这会为浮动栅极驱动器生成余量和电源电压。

    EMB1499 CELL 用于通过开关矩阵与要平衡的电池建立连接。 这是电池平衡的关键连接。