This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:当寄存器读回处于快速充电状态时、BQ25892不具有特性

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615709/bq25892-bq25892-is-not-charing-while-register-readback-is-in-fast-charging

器件型号:BQ25892

大家好、

我的客户在其 VR 项目中使用 BQ25892、发现 BQ25892未充电、然后我们回读寄存器、发现寄存器状态指示器件处于快速充电状态。 如果原理图和寄存器设置有任何错误、请提出建议、否则、请建议如何调试此问题、谢谢。  

Kevin  

1.请帮助查看示意图并建议是否存在任何问题。输入来自 PC USB 端口。  

2.读回寄存器设置/状态、请建议设置是否正常。

root@avl7420:/ # cat sys/class/i2c-adapter/i2c-0/0-006b/registers              
充电器 1:
REG[0x00] = 0x52
REG[0x01] = 0x06
REG[0x02] = 0x5d
REG[0x03] = 0x16
REG[0x04] = 0x8F
REG[0x05] = 0x13
REG[0x06] = 0x8e
REG[0x07] = 0x8d
REG[0x08] = 0x03
REG[0x09] = 0x44
REG[0x0A] = 0x73
REG[0x0B] = 0x26
REG[0x0c] = 0x05
REG[0x0d] = 0x12
REG[0x0E] = 0x39
REG[0x0F] = 0x3b
REG[0x10] = 0x6f
REG[0x11] = 0x97
REG[0x12] = 0x00
REG[0x13] = 0x12
REG[0x14] = 0x45

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    TS 引脚报告冷故障、这意味着充电器认为蓄电池太冷而无法安全充电。  TS 引脚是如何连接的?  应在 REGN 上连接一个电阻分压器并连接到电池热敏电阻。