This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:连接与输出并联的电压源

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641808/tlv61220-connecting-voltage-source-parallel-with-output

器件型号:TLV61220

尊敬的专家:

我正在处理一个案例、其中 TLV61220用于将3.3V 升压至3.6V。 设计需要支持电池作为替代能源。 电池通过二极管连接到 TLV61220的输出。

当使用电池为设计供电时、不使用 TLV61220、这意味着没有输入电压且 EN 为低电平。

如果器件未通电、以任何方式将电压连接到 TLV61220的输出是否有害? 当器件处于该状态时、是否可以估算从电池到 TLV61220输出的泄漏电流?

谢谢!

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TLV61220可毫无风险地支持此电池电压。 流入 VOUT 引脚的电流应为1uA 电平。