This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q3A:关于尺寸数据

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640625/csd19538q3a-about-dimension-data

器件型号:CSD19538Q3A

你(们)好 团队。

我的客户询问 CDS19538Q3A 数据表中的底视测量尺寸。  

他确认,数据表中的测量值和值是不同的。

(请参阅下图中的红色部分。)

他要求确认、根据以下数据设计产品时没有问题。

此外、我们还要求提供下图中以蓝色显示的数据。

这是一个必需值、因此我们在确认后请求了回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯
    我不清楚测量值与数据表有何不同。 红色值是否高于客户测量的值? 1.72mm 和0.36mm 均符合我们的数据表。

    我要求确认0.4mm 尺寸。 我很快会回来讨论这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。
    我的客户要求 TI 确认其测量值正确。
    请回复大约0.4mm 的测量数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯
    该尺寸典型值为0.40mm (最小值0.39mm、最大值0.41mm)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!