This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660和 ISO7637-2测试脉冲、电压为-300V

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614629/tps2660-tps2660-and-iso7637-2-test-pulse-with--300v

器件型号:TPS2660

大家好、团队、

我的客户计划在其应用(工业)之一中使用 TPS2660、他们需要符合汽车标准 ISO7637-2 (-300V 的测试脉冲1)。 它们使用24V 电源。

最好了解我们是否有关于该器件的任何信息以及是否可以使用该器件。

非常感谢和问候


Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TPS2660可以通过 ISO7637-2脉冲1 -300V 测试、并选择正确的 TVS。

     您是否需要符合 AEC-Q100标准的器件?

    我很快就会回来使用正确的电视。

    此致、

    Kari。