This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM27762:使用 LM27762生成+5V 和-5V 时出现问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615690/webench-tools-lm27762-problem-with-using-lm27762-to-generate-5v-and--5v

器件型号:LM27762

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想使用 LM27762从+5输入轨生成+5V 和-5V、每个输出的最大电流为 200mA。 使用 TI WebBench 设计工具并输入这些要求,我被证明“无法创建设计”。 单击“Show Why Parts were not found”(显示未找到部件的原因),我没有显示任何内容(无原因)。 但是、从该器件的数据表中可以看到这些输出。 WebBench 有什么问题吗? 非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正输出是 LDO。 您无法从5V 输入电压中获得5V 输出电压-必须存在一定的压降。

    您有5V 电源吗? 该电压的容差是多少?