This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:使用 Panasonic NCR18650B 的2S6P、2 x 20400mAh 的 EVM 数据闪存设置(?2012? 四个选项)。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641902/bq40z60evm-578-evm-data-flash-settings-for-2s6p-2-x-20400mah-using-panasonic-ncr18650b-2012-four-choices

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!  

是否有一个使用 bq40z60EVM-561在 bqStudio 中概述2S6P 设置的文档:

2S6P

2 x 20400mAh

使用 Panasonic NCR18650B (?2012? 四个选项)。

bq40z60EVM-561 GUI 需要与所附的 bq20zxx EVM DataFlashSettings...slva208b 类似的器件

e2e.ti.com/.../bq40zxx_5F00_EVM_5F00_DataFlashSettings_5F00_slva208b.pdf

在 bqStudio 中、当输入1S 电压值(默认值)或2S 电压值时会有点混乱...(??) 对于:

数据存储器:

-高级充电算法

-电量监测

-电量监测/状态(Qmax cell1、cell2、cellPack)

保护

请帮助。。

谢谢、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、随附的应该已经有了标题

    bq20zxx_EVM_DataFlashSettings_slva208b


    而不是上述内容
    bq40zxx_EVM_DataFlashSettings_slva208b

    t
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    不幸的是,这种文件不存在。 bq20zxx 是最适用的基于任务的应用手册、但必须通过 TRM 作为补充进行阅读。

    幸运的是、您处于正确的路径。 您已找到该器件的正确文档、但遗憾的是、该器件没有快捷方式。 除了您已链接的文档外、配置此器件的最佳指南是 TRM、网址为 :www.ti.com/.../sluua04d.pdf

    默认值指示参数是指单个单元格还是指堆栈。

    一些一般提示:
    在 DA 配置中设置串联电池节数
    充电电压值基于单节电池
    充电电流基于电池组的总 mAh 容量
    通常、mA 或 mAh 的单位将基于电池组的总容量
    可以在电池电平设置一些保护、而在电池组电平设置其他保护
    -默认情况下启用最常用的保护功能
    有很多保护功能,需要单独探讨。

    如果您对某项功能有任何具体问题、请告诉我!

    此致、
    Bryan Kahler