This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536-Q1:通信问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536-Q1, BQ76PL536A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641604/bq76pl536-q1-communication-problem

器件型号:BQ76PL536-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76PL536A-Q1

您好!

 我在项目中使用的是 BQ76PL536-Q1。 我已成功开始与它进行通信。 但是、几分钟后 、BQ76PL536-Q1停止响应。 在 IC 重新启动或移除电压后、我再次与它通信、然后它再次停止、看起来完全是随机的。 然后、我开始测量稳压器输出电压、并找到一些奇怪的模式。 当它与控制器 LDOD 电压进行通信时、电压为4、7、REG50为5V、VREF 为2、5V。 但当它不工作时、LDOD 为2、3、REG50介于1V 和3V 之间、VREF 介于0.5V 至1.4V 之间。

我使用 STM32微控制  器与 BQ76PL536-Q1通信、但 STM32通信电压为3.3V。 这可能是问题的原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您正在使用 bq76pl536A-Q1、对吧?

    请记住、您可以使用3.3V 或5V 通信电压、但使用 PL536A-Q1
    SDO 为5V 输出、因此您需要在设计中考虑。

    为您提出问题/意见。
    您使用的是 TI EVM 还是自己的设计。
    2.如果拆下电池并重新连接、IC 工作正常吗?
    LDOD 2.3V 肯定不会工作。 IC 工作不正常。
    4.如果您使用自己的原理图、您认为我可以查看原理图吗?
    5.我想知道您对设备执行了哪些操作来停止工作。 您是否更改了电池电压、拔下了电池插头、在 PCB 上进行了调试等... 不难理解、PL536A-Q1只是停止工作。 我想了解、以便为您提供支持。

    如果您不想将原理图公开、可以私下邀请我作为您的朋友。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、但似乎我发现了问题。 今天、我再次运行了一些测试、因为它不起作用、当我注意到芯片下面有某种类型的液体时。 我认为它可能是我用于焊接的磁通。 然后、我测量了磁通的电阻、1cm 时的电阻为500k。 是短路引脚。 之后、我加热了芯片、使磁通蒸发、似乎已经解决了初始问题、现在芯片按预期工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您解决了这个问题。