This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:降压转换器绝不会打开->非常大的充电电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641739/bq24616-buck-converter-never-switches-on---very-large-charge-current

器件型号:BQ24616

您好!  
我们使用了 bq24616。 仅电池运行和仅直流输入运行非常好、尽管在仅直流输入模式下、输出电压遵循输入电压的值(我认为它应该在特定点提供电容)
当尝试为电池充电时、电流似乎在输入电压之后无限增长。 降压转换器似乎从未开启(无振荡)与参考设计的唯一区别:仅10uF 输出电容(尝试添加更多电容) 无22pF @ VFB 顶部电阻分压器。  

感谢您的任何帮助。

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进行了一些进一步的测试
    直流输入电压为11.4V 时、VFB 为2.6V (电池受到保护、18650er -如果电压过高、电池会关闭)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否随测试波形一起展示您的原理图?

    VFB 电压应小于2.1V、以实现快速充电。 什么是电池电压? 您的反馈电阻分压器可能不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我附加了电路板的原理图。 哪些波形相关?