This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763:如何了解电气特性表和典型特性图之间的差异

Guru**** 2563840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641776/tps763-how-to-understand-the-differences-between-electrical-characteristics-table-and-typical-characteristics-graphs

器件型号:TPS763

您好!

我正在寻找 TPS76325的输出电压范围(5V)。 数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps763.pdf)中提供了牵引源。 问题是这些来源不同意输出范围...

第一个是来自电气特性(如下)。

第一条黄色线的额定温度为25°C、第二条线的额定温度为整个温度范围。

条件为:

  • Vi = Vo (典型值)+ 1V => 5V +1 = 6V
  • IO = 1mA  (电流范围为1mA 至150mA)
  • EN = IN
  • µF = 4.7 μ F

第二个来源是典型特性中的图形。 有两个图应该给出输出范围(图3和图6)。  

图3应说明25°C 时的范围 那么、我们是否可以预计它应该与给定的电气特性范围相匹配? 典型值为5V、但图中甚至没有超过5V。 它始终低于5V。 那么、我们会信任吗?

图6和图3同意输出电压@25°C 但是、在哪里可以找到4.8V 点(来自电气特性的最小电压)和5.2V 点(来自电气特性的最大电压)?

因此、问题如下:

  • 我们应该相信电气特性还是图形?  
  • 为什么会有差异?

在该数据表中、可能有一些我不理解的内容。 感谢您的任何帮助。

谢谢!

Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    电气特性表说明了器件的规格。  典型条件受 EC 表顶部列出的条件控制;因此、在统计上典型的 TPS76350在1mA 时为5V。  我们的测试覆盖范围可确保我们仅运送在规定测试条件下处于最小和最大限值范围内的器件;因此、从统计角度来看、在相同测试条件下、您在最小或最大限值下不可能遇到单位。

    典型特性曲线用于以可视方式显示器件的典型特性。  通常、我们在这里展示了 LDO 的给定规格通常如何随温度漂移。  这些曲线是从实际测量值中得出的、并表示在统计学上典型的器件;然而、样本大小小于电气特性表中典型规格的样本大小、这就是这两者之间有时存在轻微差异的原因。  由于这些曲线表示统计上典型的器件、因此您不会看到任何曲线跨越电气特性表中的最小或最大规格。

    对于您要查看的规格、电气特性表中的典型规格和典型特性曲线均以5V 的电压对齐

    非常尊重、

    Ryan