This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28025:针对某些周期的单面开关

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UC28025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614638/uc28025-single-sided-switching-for-some-cycles

器件型号:UC28025

我们在生产中有一个基于 UC28025的半桥隔离式直流/直流转换器、该转换器通常在初级电流较高(电流感应电阻器被放大)时出现故障。

该电路的设计基于高侧和低侧开关之间的对称性(Trafo 的中点与无法承受400V 总电源电压的电容器去耦)

通过观察电路在启动时的行为、高侧栅极驱动输出(OUT/PIN11)缺少大量脉冲(APP10)、这种情况有时也会在启动周期之后发生。

从功能方框图中可以看到、这应该是不可能的、因为输出由切换触发器按顺序选择、即-A-B-A-B.。

IC 上其他引脚上的所有信号看起来都正确。

我们的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Henrik:

    我已要求我们的应用工程师之一回复您的帖子、您应该很快会看到回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我还没有听说过您的应用工程师。
    对我们来说,这是一个非常严重的问题。

    与此同时、我已经在控制电路上进行了大量测量、也"单独"进行了测量-具有外部电源、但受控 MOSFET 没有电源。
    结果是相同的:在软启动期间、脉冲出现在 OUTA 上之前、OUTB 上最多有27个脉冲、并且脉冲宽度从一开始就很高。
    斜坡输入端具有550mVpp (250mV - 800mV)、但脉冲仅在 EAOUT 超过1.7V 时才会启动、此时等于450mV 的斜坡电压(减去1.25V 的内部偏移)。
    如我所见、脉冲应在 EAOUT = 1.5V 时启动、满占空比为2.05V。 -1.7V 对应于全占空比的36%、这也是我们测量的结果。

    我们订购了新鲜部件 pf UC28025并生产了一个测试电路、以更好地进行详细测量、并查看直接从库存中获取的 IC 中是否存在此问题。

    希望很快能听到别人的声音。
    此致
    Henrik Krag-Jensen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Henrik:

    在应用外部测试 IC 是一个很好的主意。 您能否在测试电路和波形上发送、如果您在发布信息时遇到问题、我可以向您发送电子邮件地址。 IC 的方框图显示了一个触发器、该触发器生成 OUTA 和 OUTB 驱动信号、因此人们希望在启动时同时存在这两个信号。

    此致

    Peter