This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:仿真问题|调试方法

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615565/bq76940evm-simulation-issue-debugging-methods

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、团队成员
我遇到以下问题。 我不确定如何进行调试

BMS 是德州仪器 bq76940evm。 我尚未将任何电池连接到 simulation.it 中运行的终端上、电源电压为45V DC、但在第6节电池上、 bqstudio 中的电压为61mv、但当我实际测量每节电池上的电压时、它将作为一个电池组45VDC、并通过进行降低 当我通过减少电池的串联端子来保持测量时为3V。 Bqstudio 正在显示 TDA (终止放电警报) XDSG (终止放电) SS (安全状态模式)

是否有 Firstout 日志可用?

在这种情况下、如何进行调试? 是否有办法旁路或屏蔽处于高电平的位
与 bqstudio 的通信在一分钟内结束
请推荐!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dripta、
    您是否为电量监测计正确配置了电池节数? 请按照 EVM 用户指南中有关配置电池节数的说明进行操作。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、onyx

    根据 BQ76940EVM 说明手册、AFE 电池映射为0x7FFF。 这是我收到的错误消息。 您认为重新安装 bqStudio 是一个不错的选择吗? 我在 Texas Instruments 文件夹中的任何位置都找不到日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bqstudio.logHiOnyx

    随函附上的日志。 我尝试重新安装 bqstudio、但没有帮助。 为了向您更新案例历史记录、15cell 配置运行正常、 但突然发生了。 从 I2C 总线读取数据之后。 当我在12秒(大约)后将 Raspberry PI 连接到 EVM i2c 端口时、它会失去通信、为了恢复通信、我需要重置 EVM、但这会持续重复。