This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:使用2个级联器件时开关短路

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640038/lmg5200-switches-short-when-using-2-devices-cascaded

器件型号:LMG5200

您好!

我正在使用两个级联的 LMG5200 (Q1+Q2是一个封装、Q3+Q4是另一个封装)、如下面的原理图所示。 这里 Q1和 Q3同时开关、而 Q2和 Q4也同时开关。 Q1+Q3对和 Q2+Q4对绝不会同时开关。

在我的测试中、我以100kHz 的频率进行开关、Q1+Q3和 Q2+Q4之间大约2µs μ s。 但是、我看到当 Q2+Q4打开时谐振回路(Cr+LR)放电。 Q2和 Q3似乎同时导通、而 Q2的控制信号为高电平、Q3的控制信号为低电平。

是否有人知道可能会出现什么问题、为什么 Q2和 Q3看起来会短接谐振回路?

我已使用一个2通道隔离器来隔离上部 LMG5200的 HI 和 LI 信号、该器件由5V 电源供电、相对于主输入电压。

使用的控制信号:

谢谢、

外周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WOuter、

    为了给您一个好的答案、我需要了解以下几点:

    是否有一个负载连接到 Vout?

    2.转换期间 Vout 电压是什么样的?

    3.如果您直接在储罐中施加电压源、而其他所有器件均未通电、则会得到多少泄漏电流(我希望远低于1mA)-同时检查电容器的完整性。

    4.can 您检查 Q3和 Q3的关断状态 Rdson、它们应该是几个100k Ω。

    如果上述所有内容看起来都正常、则可能会与电路的实际运行相关联、并可能需要更多信息。

    如果您在 e2e 上不愿意分享信息、我们可以私下进行交流。

    谢谢、此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    1、是的、4.7kΩ Ω 电阻器

    2.蓝色表示输出电压、绿色表示谐振回路上的电压、黄色表示流经回路的电流、红色表示 Q1的控制信号。

    1µA、在5V 电压下、我测量到的电流小于1 μ A

    4.我测量了所有开关的关断状态 Rdson,其阻值大于1MΩ Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WOuter、

    一切似乎都指向健康电路。

    为了确保 LMG5200正常运行、您可以执行的另一项测试是验证所有 FET 是否都可以正常导通。  

    使所有高电平和高电平(不要为总线电压供电!) 并检查链条电阻是否为几十 毫欧。

    如果检查正常、则组件正常、并且必须与电路的值或运行有关。

    在这种情况下、为了进一步帮助您、我需要一个原理图来读取正确的组件值。

    谢谢你。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、


    我测量了它们、并发现 Q1-Q3工作正常、但 Q4未切换。 我没有预料到这一点、因为输出电压处于预期水平。

    我更换了损坏的 LMG5200、现在所有开关都可以工作。 此外、回路电流显示出预期的谐振形状。 这似乎解决了我发布的问题。
    我只有时间进行一些初步测量、但这些测量看起来不错。

    非常感谢您的参与和建议。


    此致、

    外周
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WOuter、

    很高兴我能为您提供帮助、我很高兴您能修复电路!

    如果您有任何问题、请随时联系我们。

    此致、

    Alberto