This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:在提供输入电压后、bq24075不会开启负载并在锂离子电池完全放电后恢复充电(OUT 上无电压、BAT 引脚上也没有电压、CHG 和 PGOOD LED 也关闭)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614939/bq24075-after-supplying-input-voltage-bq24075-is-not-turning-load-on-and-resuming-charging-after-li-ion-battery-is-fully-discharged-there-is-no-voltage-on-out-and-bat-pins-and-chg-and-pgood-leds-are-also-off

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ24073

您好!

如果在电池完全放电后的一段时间内,我在未连接输入电压的情况下使负载保持开启状态(即负载电源通过电池供电),则此时,当我为输入电压提供4.4伏电压时,输出引脚上没有电,并且它也不为电池充电。 CHG 和 PGOOD LED 保持关闭状态。 我使用的是3.7V 1000mAh Samsung 手机电池。

我注意到、一旦电压降至2.6伏以下(我猜是欠压保护)、锂离子电池就会关闭、并且需要很小的电压才能重新打开。 一旦电池再次接通、它将提供2.8伏的电压、bq24075将恢复正常运行、输出引脚开始提供4.35伏的电压、CHG 和 PGOOD LED 将打开、 电池开始充电、一切都正常。

问题是当电池完全放电并且负载关闭时、即使 I 在 IN 引脚上提供4.4伏电压来开启负载、它仍然保持关闭、直到 I 为电池引脚(3伏)提供小功率 、从而使 bq24075恢复正常运行。 当我再次供电时、它不会自动开始为负载和电池充电。

此致、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak 您好!
    这是由于 Vin_DPM 通常为4.5V。 要为电池充电并为负载供电、您的输入电压需要高于此负载。 这样做是为了防止输入由于高负载而崩溃。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Raheem 的回复、

    目前、我将 EN2连接到 OUT、将 EN1连接到接地、在当前情况下、当电池在没有 Vin 的情况下耗尽时(在我的情况下、这是墙式适配器、始终不是 USB)、OUT 变为低电平逻辑、bq24075保持在 USB 模式(100mA) 即使在我提供 Vin (因为电压为4.4伏)之后、我也无法增大电压、因为我要为其供电的器件需要3.8V 至4.4伏的电压、如果我使用二极管或通过其他方式使用某些稳压器或压降电压、我将很难通过电池运行。

    在这种情况下、如果我将 EN2连接到 IN 引脚(对于适配器模式、EN1 = 0)、那么:
    情况1)如果适配器被插入(EN = 1)、bq24075处于适配器模式并且它将按预期正常工作、它将为负载供电、并且如果负载电流小于 ILIM - ISET (包括电池完全放电时的情况)、电池将充电。 它关闭、电池端子上没有电压、它将开始为电池充电)、它将降低充电电流、如果负载电流增加、它将进入电池补充模式。
    案例2)如果未插上适配器(EN = 0)、bq24075进入 USB 模式(100mA)、但由于没有供电、它将严格地通过电池为负载供电、在我的案例中、电池电流为1000mA。

    如果您发现此方法有任何问题、请提出建议

    此致、
    Deepak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    我认为这种方法没有任何问题。 如果您要为器件供电的电压为4.4V、则建议您使用与 BQ24075相同的 BQ24073、但输出电压较低(确切地说是4.4V)。 您可以将负载连接到 OUT 并增大输入电压、以避免出现任何 VIN_DPM 问题。

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Raheem 帮我解决了问题:-)将 EN2连接到 IN Pin 可以解决我的问题。 感谢您推荐 BQ24073、我认为在我的应用中使用它更好、因为4.4V OUT 引脚电压调节、我将尝试使用这个。

    此致、
    Deepak