This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:电流限制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641704/lm317-current-limitting

器件型号:LM317

大家好、团队成员

LM317具有 内部短路电流限制。

此函数的作用值是什么?

I 检查图2。  图2中的负载调节。 负载调节,从这里可以读为1.7A 至2.8A,它是否正确?


您能告诉我们以下各项吗?

电流限制:最小 值 A

            典型  值 A

            最大 A

此致、

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Taichi、

    电流限制在电气特性表中指定、图2显示了电流限制的典型特性。  电流限制的最小和典型规格取决于余量(Vin - Vout)。

    非常尊重、

    Ryan