This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1-Q1:LM5050Q! 输入电压和输出电压的电流消耗

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637600/lm5050-1-q1-lm5050q-current-draw-for-vin-and-vout

器件型号:LM5050-1-Q1

我正在尝试确定 LM5050Q1MKX-1/NOPB 的静态电流消耗、而 Vs (引脚1)保持在0V、同时存在 Vin (引脚4)和 Vout (引脚6)(10V 至16V)。 数据表仅指定启用 Vs (设置为 Vin)时的各种引脚电流。

请提供输入电压(引脚4)和输出电压(引脚6)的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当 Vs 为0V 时、内部偏置关闭、电荷泵也应关闭。

    我们期望输入电流低于数据表中提到的值、输出电流也是相似的。

    我将检查 EVM 并尽快返回。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 Vs 引脚短接至 GND、并对 VIN 和 VOUT 施加电源的情况下、10V 至16V VIN 的电流消耗在3uA 至10uA 之间。

    实际上、电流在加电后会缓慢变化、并且需要很长时间才能稳定。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Kari。