This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51025:为何不推荐用于新设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210, BQ500215, BQ51025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641841/bq51025-why-is-it-not-recommended-for-new-design

器件型号:BQ51025
主题中讨论的其他器件:BQ501210BQ500215

您好!

我需要传输至少10W 的功率、因此我尝试了评估板 BQ51025EVM、它看起来运行良好。 但当我访问 TI 网站时、发现不推荐在新设计中使用该组件、原因是什么?

提前感谢。

Pierre Le Bouar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    不建议在新设计中使用 TI 发送器、其中包括 bq500215和 bq501210 发送器。  与215或1210发射器一起工作时、bq51025仅提供10W 功率。  如果使用标准 Qi TX 运行、bq51025将仅提供5W 功率。  bq51025将没有支持它的发送器、并且还需要切换为不推荐用于新设计。

    TI 5W 接收器处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!
    这就是我的问题答案、但为什么不推荐在新设计中采用 BQ500215和 bq501210?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    决定 NRND 无线电源发送器的原因有多种、这些因素不适合在本论坛上进行探讨。 但它们都不是技术性的、TI 无线电源发送器也没有问题。