This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:最低时基故障

Guru**** 2797695 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4030, TL431, ATL431, REF33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614694/lm4040-lowest-fit

器件型号:LM4040
主题中讨论的其他器件:LM4030TL431ATL431

 大家好、我的客户 T。正在寻找一个具有最低 FIT 的替代参考。

LM4040DIM3-2.5/NOPB

根据 TI 的数据、该基值为4.2 FIT。
 由于基准二极管被使用33次、这个值 FIT 变得非常高。 明显可见。
当前使用的 SOT-23类型。
问题:
-在这里、您可以提供哪些 TI 参考二极管作为替代产品、这些二极管的 FIT 值要小得多?
-可 使用替代封装!
谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kamal Najmi、

    我们拥有 FIT 值较低的器件、例如但不限于 TL431/ATL431/LM4030。

    是否有您需要的特定要求?

    -mz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户 TQS 希望使用 LM4040DIM3-2.5/NOPB 这样的器件。

    他发现了两个感兴趣的器件、但由于他不需要0.5%的 ACC、因此它们过于显性

    他更喜欢  保持 SC70-3。

    LM4040C25QDBZR      SOT-23 、5%  60A–15mA -40°C 至+125°C

    LM4040D25QDBZR     SOT-23 1%     60A–15mA -40°C 至+125°C

    在并联电压基准产品系列中、采用 SC70-3封装的 TI 设计是否具有?

    此致、

    Kamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kamal、

    我们不会仅在 SC-70 (3)中提供这2个器件、而是在 SC-70 (5)中提供。

    SC70-3中唯一的电压基准是 REF33系列、但这些是串联电压基准。

    -mz