This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:当 OTG=LOW 时、PMID 是否可以变为0V?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641754/bq24195-when-otg-low-can-pmid-go-to-0v

器件型号:BQ24195

您好!

当 OTG=LOW 时、PMID 是否可以变为0V?

现在、在 OTG=低电平时、输出为3.4V。

是否有符合上述要求的解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我不确定我是否理解您的问题:在充电模式下、PMID 引脚应具有与 VBUS 输入相同的电压、因为这两个引脚通过 MOSFET 连接、体二极管沿此方向流动。 由于 PMID 是用于充电的降压转换器的输入、因此无法关闭此电压。

    如果您在充电被禁用时看到此电压、请回答以下问题:

    自举电容器的电容大小是多少?
    2.您是否有一个与该电容器串联的电阻器?
    您的 PMID 和 VBUS 引脚上的电容是多少?

    谢谢!

    Parker