This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:电源序列、PMBus 信号

Guru**** 2561800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638727/ucd9090a-power-sequence-pmbus-signals

器件型号:UCD9090A

您好!

 

我对 UCD9090A 的电源序列有疑问、尤其是 PMBus。

 

由于系统要求、PMBus 上拉电源在 V33D/V33A 上电之前上电。

(断电时、V33D/V33A 在 PMBus 上拉电源轨之前关断。)

因此、在 V33D/V33A 上电之前、PMBus 信号输入变为3.3V。

通常,数字设备不接受比设备 VDD 更高的电压输入。

这种情况是否会损坏器件或导致任何可靠性问题?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Oba

    我们建议使用相同的 V33D/A 尽可能上拉 I2C。

    UCD9090A 具有一个内部 ESD 二极管、可在所有 IO 引脚和 MON 引脚上提供保护。 当器件未上电时、如果对引脚施加正电压、则 ESD 二极管将正向偏置、并可能观察到泄漏电流。 如果这种情况可被防腐、电流应低于1mA。

     此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    谢谢。
    因此、保持低于1mA 不会导致任何可靠性问题?
    这种情况是否有某种时间限制?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yihe、

    请回复。

    此致、
    OBA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况会持续多长时间、第二、几小时、几天?

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    我认为每个上电/断电周期的次序小于次序。

    此致、
    OBA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小于1s 就可以了。
    此致
    Yihe