This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61280A:购买 TPS61280 DSBGA 插座时需要帮助

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615521/tps61280a-help-need-for-tps61280-dsbga-socket-purchase

器件型号:TPS61280A
主题中讨论的其他器件:TPS61280
您好、先生、
我们计划在应用中使用 TPS61280器件。  该器件需要通过 I2C 进行编程、以达到3V 或2.85V 的升压阈值。
 DSBGA 16封装的插座板将用于每个 TPS61280器件。 您知道在哪里购买 TPS61280 DSBGA 16插座吗?公司的名称 和器件型号是什么?  最好给我一个购买链接。 我想订购它。 感谢你的帮助。
此致、
维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在"上海波特技术有限公司"为该器件定制了插座板 LTD"对于基准测试、器件型号为 WCSP1640-16PNK (M)。 但它仅供您参考。 我们无法保证任何性能。

    对于新设计、我建议使用 TPS61280A 而不是 TPS61280。