This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:复位/GPIO 泄漏电流、拉电流、灌电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641594/ucd9090-reset-gpio-leakage-current-source-sink-currents

器件型号:UCD9090
主题中讨论的其他器件:UCD90160

UCD9090和 UCD90160的数据表中没有任何复位信号和所有 GPIO 的泄漏电流、拉电流或灌电流值。  我可以获取这些数字吗?  它们对于所有引脚(JTAG/GPIO、FPWM/GPIO、GPIO、PWM/GPI 等)是相同的。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泄漏电流小于1uA。 请参阅表6.5以及 IOL 和 IOH 的注释2和注释3。

    此致

    Yihe