This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:TIDA-01494

Guru**** 2579225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01494, UCC256301, INA181, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636277/ucc256301-tida-01494

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:TIDA-01494INA181UCC25600

您好!  
在提到 TIDA-01494时,我有一些疑问。  
补偿网络 CC-CV 充电器是否用于电池?
您能否共享计算 补偿组件的计算器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    感谢您关注 UCC256301。 TIDA-01494是一款工业电源、并非专为电池充电器而设计。 对于电池充电器、反馈网络与之类似、但您需要两个反馈环路:一个用于控制输出电流、另一个用于控制输出电压。 但是、我没有专门用于此参考设计的补偿计算器。

    此链接可能对您有所帮助: training.ti.com/power-tips-compensating-isolated-power-supplies

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ben 的回复。 链接中的视频非常有用。
    此外、正如您提到的2个反馈环路、我看到有2个反馈环路:用于输出电压、另一个用于由 INA181放大的输出电流。
    您是否认为如果反馈电路的基准调整为 CC-CV 限值、那么它可以用作充电器?
    我特别希望使用 LLC 半桥作为电池充电器。 UCC256301是一款集成了 PWM 控制器和半桥驱动器的经济高效型解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    是的、作为充电器、您可以调整您的用例的反馈组件。请查看 TIDA-00355。 它在充电器应用中使用 UCC25600 LLC 控制器。 它可以作为您的起点:www.ti.com/.../TIDA-00355。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    非常感谢您的帮助和指导。
    我最初查看了 TIDA-00355、经过一些研究后、我发现了 TIDA-01494。
    我对 TIDA-00355有疑问和担忧、该问题将我转移到了 TIDA-01494。
    有关 TIDA-00355 (www.ti.com/.../tidrdl4a.pdf)的问题 包括:
    1) 1)光耦合器的阴极(K)通过 MCU 的 FB 信号连接到 BC846 BJT。 它控制什么?
    2) 2)我不知道如何使用由二极管 D9-D11和 Q4组成的网络。
    3) 3)我不知道 TL103是如何偏置的。 它具有2.5V 的内部基准电压发生器。 但它的偏置电源 Vcc+似乎缺失。
    4) 4)为什么有一个电阻器(R16)与电感器 L5并联?

    这些问题可能难以回答、但我处于处理 LLC 转换器的早期阶段。
    黄宏的笔记非常有洞察力。


    再次感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    1.我没有机会查看 MCU、但我最初的想法是添加了它、允许 MCU 远程调整运行点。 我应该提到的是、实现 CCCV 反馈环路不需要此 MCU 连接。
    2.D9、D11、D12和 Q4为次级反馈电路推导出稳定的偏置电压。 当 C33上的电压超过12V 时、D12导通、这将偏置 Q4。
    TL103从 Q4偏置。
    4、可能添加了电阻器来调整 π 型滤波器的输出阻抗。 虽然 π 型滤波器可有效降低输出电压纹波、但如果 π 型滤波器的输入阻抗接近 LLC 转换器的输出阻抗、则可能会出现振荡问题。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Ben!!
    你是个救世主!!
    感谢您的回应和帮助...!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、如果我可以问、这是用于什么终端设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ranita、您好!
    终端设备是叉车蓄电池充电器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享 UCC25600的 simplis 模型?
    我找到 simmetrix 或 simplis 不支持的加密模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    我无法提供解密模型。 您有 PSpice 还是 Tina? 我们还提供了这些格式的 UCC25600仿真模型。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    您能否帮助分享 TIDA-01494的 T1规格?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    很遗憾、我没有可以分享的变压器数据表副本。 该变压器是 Wurth 定制磁体。 您能否联系他们获取数据表? Wurth 电子邮件:midcom@we-online.com。

    此致、
    本·洛夫