This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:LM5122计算

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615549/lm5122-q1-lm5122-calculations

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

您好的团队,

我的 AA 客户 正在尝试使用 LM5122升压 D/S 等式来评估 Cout min

 输出 纹波电压 设计为1V (它将进入 后续 降压转换器的输入轨)。

客户 尝试遵循相应的环路补偿(使用 D/S 等式)、但发现 他们在 EVM 上获得的输出纹波要高得多。

 

Boost 参数为:

 

输入电压9V-16V

每个 输出轨的输出电流为11A (本设计使用双路同步 LM5122控制器)

L - 10 μ H

 

您能不能与 TI 专家再次核对以下内容:  

CO 最小值?

Cin Min?

环路补偿组件?

斜坡电阻器?

IIN 感应电阻器?

 

显然、该器件没有像多个常用器件那样订购 Excel 工作表。

请尽快提供建议、因为他将在几天后进入布局阶段。

此致、

Arik.P.

AFAE

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arik:

    请注意、除非环路变得不稳定、否则 Vout 纹波与环路补偿无关。 您能否让客户展示您提到的这些组件的价值、我们可以检查是否有任何问题。

    目前、我们尚未准备好设计计算器工具。 但是、每个步骤中都有一个包含公式的清晰设计过程。 我们确实听到一些客户说这很有帮助。

    谢谢、
    Youhao