This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们需要具有内置 OCP 选项的转换器

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, TPS54320, TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641832/we-need-converter-with-inbuilt-ocp-option

主题中讨论的其他器件:TPS54620TPS54320TPS54424

大家好、

我需要一个具有内置 OCP 选项的降压转换器。

TI 是否提供转换器?

VIN=12V

输出电压1.2或1或3.3或1.8或1.35  

额定电流为@5A 和@3A

我们可以添加外部电流感应电阻器。

请指导我们获取此器件。

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的几乎所有器件都具有一种或另一种形式的 OCP (逐脉冲、断续模式等)。 您可以从以下内容开始:
    TPS54620系列、6A 时4.5V 至17V 输入
    TPS54320 3A 时的输入电压为4.5V 至17V
    最新一代 T{S54824 8A 或 TPS54424 4A 输出。

    我相信还有很多其他的可能性。 您也可以尝试在线工具 Webench 进行搜索。
    www.ti.com/.../power-designer.html