This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:电池电量耗尽后的学习/精度场景

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615557/bq27220-learning-accuracy-after-dead-battery-scenario

器件型号:BQ27220

您好!

由于 BQ27220将一些数据参数存储在易失性存储器中、因此我们的客户担心电池电量耗尽的情况。  他们计划采用电池组端方法来保持电量监测计与相同的电池、因此当他们将旧电池更换为新电池时、老化特性将遵循。

所学特性写入易失 性存储器中、对吧? 当  电池电量耗尽时、您能评论精度吗? BQ27220是否必须从头开始学习电池?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adnotonio、

    它们的主机将需要非易失性存储器来存储所学参数和 EDV 电压等其他配置参数。 如果在电池电量耗尽的情况下断电、则在通电时、主机需要将存储的参数写回监测计、否则监测计将返回默认值并降低精度

    谢谢
    Onyx