This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:FAULT/FAULT_S 驱动能力

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641513/tps92630-q1-fault-fault_s-driving-capability

器件型号:TPS92630-Q1

您好!

 我想知道 FAULT/FAULT_S 引脚上的内部上拉/下拉的值是多少。

 根据数据表值、它们可能约为1Mohm/10Kohm

我们指定了最小/最大电流以保证 MCU 的逻辑电平、但我想使用这些引脚驱动需要开关电流约为150mA 的外部 P MOSFET。

您认为这些引脚可以实现它、还是需要添加额外的电路/MOSFET 来保证这种运行?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Umberto:

    该器件具有数据表中指定的内部弱上拉电流和强下拉电流。 它们实际上不是内部的电阻器。
    我不太了解您需要驱动的外部电路。 您能更清楚地描述一下吗? 谢谢。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、
    我们需要使用/FAULT 输出驱动 BCR158 (PNP)等器件、但当 TPS92630出现故障(/FAULT 为低电平)时、BCR 应打开/关闭。
    因此、我想我们需要一个外部 MOSFET/晶体管来反转/FAULT 输出的极性。
    因此、我问的是驾驶能力。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Umberto:

    /FAULT 的最大上拉电流仅为16uA。 因此、它不足以驱动外部 PNP。 需要具有 MOSFET/晶体管的外部上拉电路。
    谢谢。