This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq76PL536A:使用此电池监控器的电池的最大电流

Guru**** 2614975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615562/bq76pl536a-maximum-current-for-cells-using-this-battery-monitor

器件型号:BQ76PL536A

我们希望使用此部件来监控电池电压并平衡多节锂离子电池(<6节)。  我们对该器件的电流限制有疑问。  如果我们对串联的电池串使用30A 的充电电流、这是否会超过此电路的任何限制?  我们没有看到任何提到电池或电源的最大电流的材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    只要您遵循我们的设计建议和一般最佳实践、我们的器件就不会出现问题。 它是一个监控器、因此它从高电流路径中"移除"、因此可以这么说。 我们看到的大多数问题来自来自充电/放电电流的噪声耦合。