This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:(预充电)负载电容的启动问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614686/lm25011-startup-problem-with-precharged-load-capacitor

器件型号:LM25011

您好!

我们有一个具有大电容器(2.5F)作为短时电源的电路。 将 VIN 应用于电路后的预期操作是以恒定电流为该电容器充电至5V、然后启动 CPU 模块。 在大多数情况下、这按预期工作:

黄色:VIN、蓝色:SS、品红色:SW、绿色:Vout

在某些情况下、对负载缓冲电容器进行预充电会失败。 这可能是由负载缓冲电容器中的剩余电荷引起的(不确定):

在这种情况下、SW 电压既不会达到 VIN、也不会达到 GND、并且根本不会对负载充电。

这是否由电路启动时不适当窗口中的负载侧电压引起?

此致、感谢您的任何帮助

Arndt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果能够更好地放大开关波形、那会很有帮助。

    启动失败时 Vout 上有多少残余电压??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    故障情况下的残余电压约为3.8V。 最后、我的同事可以在明天更精确地指定"故障窗口"。

    此致
    Arndt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arndt、

    您还可以分享原理图吗? 尤其是您使用的软启动电容器值。 在第一张图片中、我可以看到 SS 引脚的上升速度快于 VOUT。

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    连接了原理图夹。 软启动电容为100N、但负载电容为3F。 想法是使用1A 电流(受 CS 和 CSGND 之间的电阻器限制).e2e.ti.com/.../dimm_2D00_cpu_2D00_cb17.pdf 在大约15秒内为负载电容器充电

    此致

    Arndt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    以下是一些具有更大缩放比例的示波器测量:

    当残余电压接近0V 时、"正常"(良好)启动如下所示:

    当负载侧残余电压为2.9V 时、启动失败:

    类似情况(失败)、可进一步放大:

    黄色:VIN、蓝色:SS、品红色:SW、绿色:Vout

    此致

    Arndt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arndt、

    在这种情况下、引导电容器可能未正确充电。 启动失败是否仅在 VOUT 残余电压较高时发生?
    当 VOUT 降至较低的电压时会发生什么情况? 它开始正常吗?
    此外、当这种情况发生时、您是否可以尝试短接 SS 引脚并释放它、然后查看器件启动是否正常? 这将涉及另一个软启动、并有望为启动电容器充电。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    是的、如果 VOUT 的残余电压低于大约1V、则会发生正常启动(该值取决于实际的芯片样本)。

    遗憾的是、额外的软启动事件不会强制器件成功启动。

    此致

    Arndt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arndt、

    启动电容器似乎未正确充电。 我也和 Frank 谈论过这一点、您可以尝试这个想法。
    使用二极管隔离3F 超级电容器。 因此、基本而言、您在电感器的输出和3F 电容器之间串联一个二极管。
    确保 FB 电阻器网络连接到此二极管的阳极。 此外、像设计正常转换器一样、在此二极管的阳极上放置足够的电容器接地。 因此、您仅使用二极管隔离3F 电容器。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief 和 Frank、

    是的、我会尝试这种方法。 但二极管解决方案会对提供的电路产生主要缺点。 由于二极管中的正向压降、该电源轨上的调节精度也会下降。 电容器中存储的能量的效率和数量。 我的电路中的负载条件是可变的、二极管的正向电压也是如此。

    谢谢、此致
    Arndt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arndt、

    是的、继续尝试二极管方法。  
    在不使用二极管的情况下还需要尝试其他操作:

    1) 1)将自举电容的值可能增加到0.22uF 或0.47uF、看看是否有所改善。  

    2) 2)将肖特基二极管从输出端放置到 BOOT 引脚(输出端为阳极、BOOT 引脚为阴极)。 我假设您的输出最大电压是5V 吗?  

    谢谢

    -Arief