This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:LM5575栅极波形问题

Guru**** 2810845 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641839/lm5575-lm5575-gate-waveform-question

器件型号:LM5575

您好、Sirs、

我们发现 LM5575栅极波形在较高负载期间将会出现不连续。

您是否会帮助评论问题? 太棒了!

Attach 文件是捕获波形和原理图.e2e.ti.com/.../LM5575-question.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM5575是一款集成式 FET 器件。 没有栅极驱动信号。 根据您的波形、我想您真正关心的是 SW 节点波形可能不稳定、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    是的,它应该是 SW 引脚而不是 GATE。
    我们担心不稳定。 太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不直接支持 LM5575、但我们的许多员工都在度假。 我可以作一些一般性评论。 首先、我通常不会使用如此低的输出电容进行设计。 但对于您的设计、补偿是不稳定的。 该设计工具可提供60 μ H 的最小输出电感。 47 μ H 可能足够接近。 对于您当前的设计、请尝试更改;

    C915 = 600pF (560pF 可能足够接近)
    C914 = 150nF
    R904 = 866 Ω

    查看这是否有助于解决您的问题。