This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:VAC 问题

Guru**** 2564550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641026/ucc28056-vac-question

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC28180

UCC28056可覆盖 Vin AC 90-264V 50~60Hz 和400Hz 应用?

Po 低于150W、

输出电压直流15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、James

    UCC28056可覆盖 Vin AC 90-264V 50~60Hz 应用、但不确定是否适用于400Hz 应用。 将在进一步开发后更新您。

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    我是否可以知道团队何时可以提出400Hz 输入支持的答案? 如果 UCC28056不起作用、是否有任何替代解决方案?

    我们需要在最近最终确定解决方案。

    谢谢!

    Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、是的

    由于内部电路限制、UCC28056不适合400Hz。

    您想要设计的功率级别是多少? UCC28180可支持400Hz 输入电压、也可支持50/60Hz 输入。

    此致、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsheng、

    150W AC 90-264V 400Hz 至 DC 15V 应用。

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsheng、

    新问题、
    在400Hz VAC 中,功率因数可以保持>0.90?

    B/R
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我正在附加在 UCC28180 EVM 上获取的测试数据。

    本文档有三页

    第1页是50Hz 和60Hz 下的数据

    第2页是360Hz 下的数据

    第3页是800Hz 时的数据

    如果将指针悬停在线电流列上、您可以看到示波器波形的外观。

    在大多数情况下、功率因数大于0.9

    此致

    John

    e2e.ti.com/.../TEST_5F00_DATA.xlsx