This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1。 电压校准错误

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, EV2400, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636626/bq34z100-g1-bq34z100-g1-voltage-calibration-error

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ34Z100EVM

您好!

我将 BQ34z100-G1与8s2p LiFePO4电池搭配使用。 我创建了一个黄金映像并将其加载到所有器件中。

但是、我的电压校准有问题。 在我尝试校准蓄电池电压时、我会得到以下错误"输入的校准-校准蓄电池电压超出范围"。 该值以毫伏为单位。 请检查值并重试"

我使用的是 EV2400版本0.18和 bqStudio 1.3.54.1、I Ma 没有校准电流或温度的问题。  

电压校准会发生什么情况?

非常感谢您的参与、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    为了校准 bq34xxx 器件、v1.3.54被断开。 请使用 TI.com 上的测试1.3.76并按照 EVM 用户指南中的校准说明进行操作。
    www.ti.com/.../bqstudio
    www.ti.com/.../sluu904


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我已经下载了版本1.3.76、但仍有与下图相同的问题

    1.什么是触觉?

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您似乎没有按照用户指南中的说明进行操作。 您能描述您的校准过程吗?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    首先,我已在 BQ34z100-G1中加载固件(从此处获取  )。

    之后、我对 BQ34z100-G1正确的化学成分和修改的参数表示了遗憾、例如电池组配置 a、b 和 c (0x29a4、0xa6、0x27)、电池充电电压、闪存更新正常电池电压(=2250mV)、...我无法使用这个新的 bqStudio 版本导出 gg.csv 文件、这个程序非常令人失望。

    然后我转到校准屏幕、首先尝试校准电压。 然而,实现这一目标是不可能的。 始终显示相同的消息、如下图所示。

    我尝试输入电池的总电压和电池电压、但两次都是相同的。

    1.我做了什么错了?

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    您是否按照用户指南第3.2.1节中的说明在电池组配置 A 寄存器中设置了电池节数并设置了 VOLTSEL 标志?

    www.ti.com/.../sluu904a.pdf

    谢谢
    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    是的、我写入单元数(=8;我已经通过读取数据存储器来检查它、并且正常)并设置 VOLTSEL (I configure pack config a = 0x29a4)。

    我不知道发生了什么、但很有结果、无法校准电压。

    我已经尝试手动修改了电压分压器参数、然后事情发生了、但这只是一个解决方法、而不是我的问题的解决方案。  

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哥尔卡
    您可以检查以下几项:
    1) 1)如果您使用 bq34z100EVM、请确保电压跳线处于32V 位置。 如果您使用自己的设计、则确保正确设置分压器。
    2) 2)确保 Impedance Track 未启用、并且监测计未密封。

    TEC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TEC、

    我使用的是 bq34z100EVM。 我已经检查了以下内容:
    1、电压跳线处于32V 位置。
    2、Impodance-Track 未启用、因为我只加载了 deviode 固件(我可以用学习状态和更新状态来检查它、两者都是0x00)

    还有其他建议吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、
    请确认设备上的固件版本。 您从 bqStudio 下载的 G1版本。
    启动后、bqStudio 能够自动检测器件并启动、而不会出现任何问题? 您能否发送 bqstudio 屏幕的屏幕截图并清楚地显示仪表板?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    是的、我已经加载了 G1版本、但不是从 bqStudio 中加载的、我已经从 TI 网页(

    )。  

    当我一天中第一次启动 bqStudio 并选择 bq34z100-G1时、我总是会获得相同的屏幕(所选器件与此应用不兼容)。 如果我在没有关闭计算机的情况下关闭并重新启动它,则不会显示此消息。  

    我按 OK 按钮继续、bqStudio 从任何其他问题开始。

    现在、在仪表板中、我可以检查 bq34z100-G1版本是否为正确的版本(0.16)、bqStudio 是否为1.3.76。 您可以在下图中看到这两者

    现在我尝试校准电压。 首先、我将介绍具有以下结果的电池电压

    之后、我尝试引入电池电压、但结果相同

    Onyx、您认为发生了什么情况?

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有人知道如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gorka、

    尝试使用电池节数值和更新电压。 请提供您的 SREC、以便我们提供更好的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    "尝试使用电池节数值"是什么意思?

    我随附 bq34z100-G1的.srec 文件、以防它对解决此问题有用。 (其扩展名重命名为.txt、以便允许发送文件)

    e2e.ti.com/.../8585.0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    确保您的配置>>寄存器>>系列单元格数设置为8。 问题也是 bqStudio 1.3.54.1版。 请升级到版本1.3.76构建3。

    www.ti.com/.../BQSTUDIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:

    您可以在我之前的回答中看到我的 bqStudio 是1.3.76 Build 3 (看不到威胁的第一个帖子、现在我们在第二个页面中、但您可以在第一个页面帖子中找到、其中我显示了我安装的实际 bqStudio)。

    我还检查了串联电池节数是否为8。

    还有其他想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    我上一篇帖子已关闭。 我使用1.3.54.1和1.3.76构建3测试了您的设置和条件。 1.3.54.1不起作用、但1.3.76构建3起作用。

    请使用1.3.54.1将当前设置保留在您的上一帖子中、并使用1.3.76 Build 3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是我为 EVM 板使用和配置的 srec、用于执行校准。

    e2e.ti.com/.../Gorka_5F00_0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    当您从版本1.3.54.1升级到1.3.76时,是否在以前的安装中安装了?

    请确保您使用的是器件的最新 bqz 文件、因为随1.3.54.1版本分发的 bqz 文件存在问题、该版本已在1.3.76构建3版本中修复。

    请尝试以下任一项/两项:
    a)重新安装
    1.全新安装 bqStudio 1.3.76内部版本3

    b)修复 bqStudio 1.3.54.1的文件
    1.下载 bqz 文件的这个特定16版本(我知道您之前已经从网站下载过、但让我们尝试一个新版本)、该文件位于 :e2e.ti.com/.../2577.0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.bqz
    2.重命名/删除 C:\ti\BatteryManagementStudio\config 中的预加载 bqz 文件
    3.将新下载的 bqz 文件放在 C:\ti\BatteryManagementStudio\config 中

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    如果问题仍然存在、通常是由于软件中未正确设置分压器。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我仅在两周前就对我的 PC 进行了格式化、因此我非常确定它上只安装了1.3.76内置3版本。

    这就是我跳过您的第一步(A)并直接转到第二步(B)的原因。 ¡bqz 文件并显示惊喜! 现在它运行了:-)

    我将随时向您通报其他器件的性能。

    非常感谢、

    此致、