This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:化学 ID、时序

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, BQ35100EVM-795, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615352/bq35100-chem-id-timing

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOEV2400

我们开发了一款具有 ARM Cortex M0+和 BQ35100电量监测计的电池供电型电路板。

电池:SAFT LS 26500 (LI-SOCL2)。

我们正在编写驱动程序、现在我们能够从 Micro 发送和接收标准命令到监测计(电压、电流、温度...) ,子命令(gauge-start、gauge-stop....) 以及从闪存读取和写入。

Chem_ID 子命令返回0606 (它是默认值)。

我们没有 BQ35100EVM-795或 EV2300/EV2400等 TI 开发工具、因此、我认为我们无法使用 BQStudio 来管理监测计。

我们对如何管理 BQ35100有一些疑问:

1 -我们如何将 Chem_ID 从0606更改为0607? (Chem ID Control、0x0006、是只读命令)

2 -是否有描述测量仪表时间特性的文档? 例如、两个标准命令(例如读取电压和读取电流)之间的最短时间是多少?

3 -电路板没有固定或预先确定的功耗曲线、它可以根据输入值消耗更多或更少的电流、因此、在这种情况下使用电流监测的最佳方法是什么? 监测计需要多长时间处于"监测计启动"模式才能获得准确的 SOH 和 EOS 值?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emanuele、

    我建议您获取 EV2300或 ev2400、以便您可以使用计算机与监测计通信、从而获取对监测计进行编程所需的必要文件。  

    1.您可以直接对 chem id 进行编程。 您需要使用 bqstudio 对 chem id 进行编程、然后提取将在多个监测计上编程的黄金文件。

    请 参阅以下文件的第6章。 这适用于 bq35100、因为两个器件具有相同的硬件。

    3.

    在 EOS 模式下、监测计每分钟进行128次电压和电流测量、转换为8ms、因此在启动和停止之间至少需要1s。 请参阅以下链接中器件 TRM 中的图6-2。

    谢谢

    Onyx