This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:LM2611的组件值计算方法

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615499/lm2611-the-calculation-method-of-component-values-about-lm2611

器件型号:LM2611

你(们)好

我想向您询问 LM2611的 L1和 L2值。
在数据表中、建议 L1和 L2为10~22uH。
但我不理解其正确值的计算方法。
您能告诉我一下输入电压= 9~14V、输出电压=-30V 和输出电流= 150mA 时的计算方法吗?
最好的雷加
横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表建议将 L1和 L2选择为10uH 至22uH、因为内部补偿是针对这些值设计的。 因此、您应该选择建议的值。

    关于如何在数据表中计算该值、它假设满负载时电感器标称纹波电流约为40%。

    此致、
    Youhao