This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2665:支持测量

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614967/lm2665-supporting-measurement

器件型号:LM2665

您好!

我能否检查以下方面的一些支持性测量数据:

 

(1)  1.4V、2~4mA 条件下的电源效率。 根据数据表、最小值应为90%、典型值为94%。

 

 

(2)  关断电流

 

典型值1uA、最大值和最小值是多少?

 

 

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有1.4V 输入电压的数据、但图15可能会为您提供一些想法。

    关于1uA 典型值、设计可保证这一点、我们没有最小和最大限制的特性数据。