This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890 VSYS isn#39;t RIGHT

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615503/bq25890-bq25890-vsys-isn-t-right

器件型号:BQ25890

大家好、

我的客户希望使用 BQ25890作为 RC 独立、并使用短 D+和 D-。 如果没有电池、Vbus 为5.1v、VSYS 仅为1.7V、您对此有什么想法吗?

谢谢

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    SYS 上的负载是多少? 对于 ILIM 电阻器设置的输入电流限制、它是否太大? 在 IC 的 VBUS 引脚上测量的电压是多少? 它是否低于4.4V 的默认 VINDPM 值?