This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930 CELLBAL1 &放大器;CELLBAL2寄存器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615292/bq76930-bq76930-cellbal1-cellbal2-register

器件型号:BQ76930

您好!

在 BQ76930数据表中、用于电池平衡的控制位分布在两个寄存器 CELLBAL1 CELLBAL2上。 我是否可以了解 CELLBAL1和 CELLBAL2是否具有原子访问?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    CELLBAL1和 CELLBAL2 寄存器的基本硬件实现是具有单独地址的8位(单字节寄存器)。 因此、需要对 ON 和 OFF 执行2次单独的写操作。  根据系统中 I2C 的实现方式、主机应能够使用相应的 ADDR 按顺序读取该值。

    VCX-HI 和 VCX_LO 寄存器在硬件上实现为16位(2字节寄存器)。

    另请参阅 SLUA775应用手册、了解调度程序如何在电池 BAL=ON 和电池 BAL=OFF 期间更改时间片。 电池平衡和测量是独立的。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢

    Vish